This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3244:PVDD问题

Guru**** 2582375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/600747/tpa3244-pvdd-question

部件号:TPA3244

大家好,

 我的保管人 想知道: 什么是TPA3244的PVDD电压可用于THD+N<PVDD 0.1 % (频率:100~16KHz),50瓦输出功率(25WatT*2)? 是否会有任何特定条件?

此致,

艾伯特·李。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Albert,

    我理解您的问题,您正在尝试找到可支持您的应用程序的最低PVDD。 您的应用要求是:

    • 每通道25瓦 (2 x 25瓦= 50瓦)
    • BTL  
    • 每通道25瓦时0.1 % THD+N  

    如果我的理解不正确,请告知我。  

    对于0.1 %   THD,我们没有输出功率与电源电压的典型特性曲线,但对于1 % ,我们有一个特性曲线(参见TPA3244数据表第10页上的图5)。 我们将使用此作为第一道。  

    从我绘制的线条中可以看出,对于4欧姆负载,这大约为16V。 对于8欧姆负载,此电压约为22V。  

    但0.1 % THD+N是更严格的要求,因此我们必须增加电压,但增加多少?

    我看了一些工作台测量。 以下是我在工作台上找到的结果:

    获得25瓦0.1 % THD+N所需的电源电压

    加载 电源电压
    4. 17.
    6. 20.
    8. 23.

    此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

     非常感谢。

    此致,

    艾伯特·李。