部件号:PCM2707
您好,
一段时间前,我尝试了一个非常粗糙的最小测试电路,但它不起作用--它丢失了去耦电容器和一些其他重要的连接。
我这次尝试了图 数据表的34,但它是总线供电的(如图 33)。 原理图作为PNG图像附加( 使用gEDA的gschem创建,然后导入到PCB设计器中用于电路板布局--还附加了电路板上视图的"照片式"图像导出--顶层有Vdd平面,底层有GND平面)。
主机无法识别该设备(Ubuntu Linux --连接设备时,我希望该设备显示在“声音设置”对话框中)。 您是否发现它不起作用的原因?
附加信息: 旁路电容器(C1至C6)为:C1 = 4.7uF陶瓷,0805;C2至C6为0.1uF陶瓷0805。 CX1和CX2是20pF陶瓷NP00805 (晶体指定负载电容= 12pF --我的计算是否正确? 20pF是否是CX1和CX2的正确值?)。 Rx为1M欧姆。 R1和R2为22欧姆 (所有电阻器均为0805)。
在13号插针处,我是否应该看到12MHz时的方波? (我没有示波器所以我没有尝试--我可以在星期一把它带回办公室检查)。 请随意建议我应该探究的任何其他问题以及我应该期待的信号类型。
谢谢!
卡洛斯
--