This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711:需要变通方法来使用单字节I2C命令对TAS5711进行编程

Guru**** 2347060 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/600105/tas5711-need-workaround-to-program-tas5711-with-single-byte-i2c-command

部件号:TAS5711

您好,先生:

作为标题,我们是否有解决方法来使用单字节写入I2C命令对TAS5711/17/19/31进行编程?  
例如,TAS5711的0x1B是单字节寄存器, 0x20是4字节寄存器,0x29是20字节寄存器,而 某些客户无法 使用单I2C命令写入多字节。 我们是否有使用  多个I2C指令编写一个多字节寄存器的解决方法? (例如,如何使用 四个单字节I2C命令编写0x20)



谢谢,此致,

陈耀恩
2017年02月06日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Wayne! Shawn Zheng可以帮助你解决这个问题。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    遗憾的是,这在TAS5711/17/19/31上是不可行的。 “在多字节写入操作期间,TAS5711的DAP将传输的字节数与每个特定子地址所需的字节数进行比较。 例如,如果接收到bifad子地址的write命令,DAP将接收五个32位字。 如果在接收到停止命令(或另一个启动命令)时收到的单词较少,则会丢弃收到的数据。" 请在数据表中查找有关I2C的更多信息。

    此致,

    郑少文