请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/599745/pcm9211-system-clock-jitter
部件号:PCM9211您好,
即使在以下条件下,我们是否可以获得50 ps超低抖动系统时钟?
A.双相信号在IEC6.0958万-3的容差中具有最大的抖动。
B.工作漂移范围为40 60 %。
此致,
Akio Ito