This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:系统时钟抖动

Guru**** 2341440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/599745/pcm9211-system-clock-jitter

部件号:PCM9211

您好,

即使在以下条件下,我们是否可以获得50 ps超低抖动系统时钟?
A.双相信号在IEC6.0958万-3的容差中具有最大的抖动。
B.工作漂移范围为40 60 %。

此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ito-san,

    所需的系统时钟抖动可以在所述条件下获得,但是,当满足电气特性表中的条件时,我们只能保证50ps的抖动。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师