This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6132A2:使用模拟信号作为输入

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6132A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/619072/tpa6132a2-using-analog-signal-as-a-input

部件号:TPA6132A2

尊敬的先生/女士:

我想使用耳机放大器IC,但 TPA6132A2采用数字输入,但我对使用模拟输入感兴趣。 即使在过滤器中,我也看不到模拟输入选项。 请为模拟耳机放大器提供正确的IC部件。

此致,

餐前小吃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tapas

    我们的大多数耳机放大器都使用模拟输入。 TPA6132A2实际上也是一个模拟输入放大器。
    您可以在简化的示意图中看到此信息:

    数字输入为I2S总线。 此放大器输入是模拟差分INX+/INX-。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Ivan Salazar,

    如果我只有一个差分输入,我可以让INL+和INL-保持浮动,或者它需要一些电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    餐前小吃,

    是的,您可以让未使用的输入保持浮动。 您还可以将它们连接到接地,以避免在未使用的通道中出现任何可能的噪音。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器