Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3107
主题:TLV320AIC3107中讨论的其它部件
您好,
我一直在尝试开始使用EVM,但连接时遇到了问题。 启动软件时,我会收到“将USB电缆连接到EVM”消息。 我已经验证了两块板上跳线和开关的位置(尽管我没有看到任何有关如何处理USB板的SW1和SW3的指示)。 然后,我按照步骤恢复USB音频EVM (e2e.ti.com/.../2790.how-to-revive-a-usb-audio-evm)。
当前,二极管D2-5和D7,D8在连接时亮起(D6未亮起),Windows (Win10)将EVM识别为器件管理器中的两个音频输入/输出。 该驱动程序由Microsoft (版本10.0 .1.4393万.0)提供,不会安装Ni-VISA或TI提供的驱动程序。
我不确定如果Windows能够识别器件,器件本身正在读取已连接,但EVM软件无法连接,该怎么办。 我们非常感谢您的帮助。
谢谢!
Steve