This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3107EVM-K:无法使用EVM工具进行连接。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/620102/tlv320aic3107evm-k-cannot-connect-using-evm-tool

部件号:TLV320AIC3107EVM-K
主题:TLV320AIC3107中讨论的其它部件

您好,

我一直在尝试开始使用EVM,但连接时遇到了问题。 启动软件时,我会收到“将USB电缆连接到EVM”消息。 我已经验证了两块板上跳线和开关的位置(尽管我没有看到任何有关如何处理USB板的SW1和SW3的指示)。 然后,我按照步骤恢复USB音频EVM (e2e.ti.com/.../2790.how-to-revive-a-usb-audio-evm)。

当前,二极管D2-5和D7,D8在连接时亮起(D6未亮起),Windows (Win10)将EVM识别为器件管理器中的两个音频输入/输出。 该驱动程序由Microsoft (版本10.0 .1.4393万.0)提供,不会安装Ni-VISA或TI提供的驱动程序。

我不确定如果Windows能够识别器件,器件本身正在读取已连接,但EVM软件无法连接,该怎么办。 我们非常感谢您的帮助。

谢谢!

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Steve,

    该问题可能与使用的驱动程序有关,请尝试安装最新 的NI-VISA驱动程序 ,同时使用用于USBMODEVM的Windows 7驱动程序。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迭戈,

    也许我应该更清楚一点。 Windows从不给我选择驱动程序的选项(此处的步骤6: e2e.ti.com/.../2790.how-to-revive-a-usb-audio-evm)。 如果在任何时候我试图将其指向驱动程序,它会告诉我它的最新版本(无论使用的是NI或Win7驱动程序)。 在重写过程(步骤13)中,设备显示为USB控制器,直到写入.bin文件,其中显示为音频设备。 我曾尝试在流程的两个点使用NI和TI驱动程序,但没有运气。

    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve,

    感谢您的反馈。 还应安装NI驱动程序, 或许SLAA388 应用说明可用于检查您的EVM是否被正确识别。  

    另一件值得一提的事情是,“如何恢复USB音频EVM”维客页面仅与顶部页面中提到的器件相关,TLV320AIC3107需要不同的.bin文件,请参阅此帖子 以查找它。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈,

    所以我遇到了这篇文章,但是当我尝试使用该bin文件时收到了一个错误。 该错误正是在步骤7中显示的,后面出现另一个弹出窗口,显示“GetState call failed. GetLastError =6"。 我已经尝试过几次了。 只是为了好的衡量,我确认这种情况仍在发生,仍然不允许我使用软件。

    现在可能是固件问题... 我不知道为什么我的设备不使用该.bin文件而使用另一个。 但是,当我将窗口指向包含NI和TI驱动程序的文件夹时,我也尝试了驱动程序,并得到了“第三方INF不包含数字签名信息”。 Windows无法自行找到任何内容。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    只是想看看是否有人有更多想法。 否则,我将不得不假定芯片无法编程,并将EVM作为有缺陷的芯片返回。

    Steve