Other Parts Discussed in Thread: TAS5754M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5754M 大家好,
客户在新项目上使用TAS5754。 您是否担心客户使用一个47uf更换两个22uF保护盖?
谢谢!
SHH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Scott:
请参阅以下我的评论:
a)请告知如何将放大器作为电源传输的最坏情况进行压力?
[Andy]:请允许我再次与我们的SH团队核实一下,并回复您。
B)如果不担心放大器电源每通道的功率输出为47uF*1,我们是否需要有板来验证放大器本身是否需要注意事项?
[Andy]:我认为使用47uF盖子没有任何重大风险。 如Jeff所述,在参考应用中选择两个22uF陶瓷罩的主要目的是节省空间。