This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
首先,我想了解一下如何将Pure Path Studio与PCM5142配合使用。
1.使用Pure PATH Studio生成关于PCM5142的代码
2. 通过 I2C/SPI将主机控制器与PCM5142通信
是这样吗?
其次,实际上我正在考虑将DSP C5545用于主机控制器。
是否合适? PCM5142和C5545之间是否有连接参考设计?
感谢您阅读我的问题,请回答我的问题。 谢谢
据我所知,动态范围压缩(DRC)功能是调整增益,并在两种设备中以相同的方式实施。 我不确定性能的差异。
C5545 DSP应该是与PCM5142的可接受配对,尽管目前还没有针对这些组合的特定参考设计。
PCM5142控制寄存器可由I2C或SPI从任何能够生成信号的平台访问。 如果您想使用C5545 DSP,我认为您应该使用其中一个可用的SPI或I2C接口在运行时访问寄存器。
谢谢!
感谢您的回答。
要更改滤波系数,我将使用EEPROM保存所有代码。
或其他解决方案?
实际上,我想为用户提供有关EQ的各种选项。
要更改EQ增益,我是否在EEPROM中保存所有代码(寄存器值)?
或者,我可以保存一些值,并且可以控制此n DAC (PCM5142)或miniDSP吗?
一如既往,感谢您的支持。
您好,Paul:
我阅读了一些PDF (sla425d)和论坛。
他们说,音频编解码器可以在运行时随时修改
是否适用于PCM5142?
如果是这样,我将在EEPROM中保存各种选项,例如音量值,均衡增益,滤波系数等。
根据具体情况,DSP会在运行时通过I2C将值发送到DAC。
有可能吗?
一如既往地感谢您的支持。