This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] pcm5142:Pure Path Studio (带PCM5142)

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/618548/pcm5142-pure-path-studio-with-pcm5142

部件号:PCM5142

你(们)好

首先,我想了解一下如何将Pure Path Studio与PCM5142配合使用。

1.使用Pure PATH Studio生成关于PCM5142的代码

2. 通过 I2C/SPI将主机控制器与PCM5142通信

是这样吗?

其次,实际上我正在考虑将DSP C5545用于主机控制器。

是否合适? PCM5142和C5545之间是否有连接参考设计?

感谢您阅读我的问题,请回答我的问题。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们目前正在调查并获得适当的设备和资源来回答这一问题。 设置将需要一些时间,并在您取得一些进展后进行响应和更新帖子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 。
    感谢您的回答。 我的第一个问题是否有错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试用C5545替换TAS1020B?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!
    是的。 我想对主机控制器使用C5545。
    我想通过I2C使用C5545对PCM5142进行编程。
    是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为是的,但同时我也想确定。 我联系了DSP团队以确认这一点,但尚未得到答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的详细信息。

    我可以再提一个问题吗?

    AIC3262在PPS中具有DRC2和AGC2功能。

    PCM5142具有DRC,AGC功能。

    DRC2和DRC之间是否存在一些性能差异?

    再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知,动态范围压缩(DRC)功能是调整增益,并在两种设备中以相同的方式实施。 我不确定性能的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    当您了解主机控制器时,请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 我还有一个问题。

    当我想在运行时更改组件参数时,我该怎么办?

    实际上,我读过很多论坛,他们告诉我I2C内存工具可以用于EVM板来更改系数

    但是,我无法对非EVM板进行罚款。

    总之,我要使用PCM5142,它不是EVM板。 我还想更改零部件的参数,如过滤器的系数。

    有什么好办法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C5545 DSP应该是与PCM5142的可接受配对,尽管目前还没有针对这些组合的特定参考设计。

    PCM5142控制寄存器可由I2C或SPI从任何能够生成信号的平台访问。 如果您想使用C5545 DSP,我认为您应该使用其中一个可用的SPI或I2C接口在运行时访问寄存器。  


    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    要更改滤波系数,我将使用EEPROM保存所有代码。  

    或其他解决方案?

    实际上,我想为用户提供有关EQ的各种选项。

    要更改EQ增益,我是否在EEPROM中保存所有代码(寄存器值)?

    或者,我可以保存一些值,并且可以控制此n DAC (PCM5142)或miniDSP吗?

    一如既往,感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Minkyo,

    您可以根据需要写入部分或全部系数。 EEPROM是可接受的,但如果DSP中有足够的非易失性存储器,则可以对某些配置值进行硬编码。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    我阅读了一些PDF (sla425d)和论坛。

    他们说,音频编解码器可以在运行时随时修改

    是否适用于PCM5142?

    如果是这样,我将在EEPROM中保存各种选项,例如音量值,均衡增益,滤波系数等。

    根据具体情况,DSP会在运行时通过I2C将值发送到DAC。

    有可能吗?

    一如既往地感谢您的支持。