This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2707C:如何在连接到PCM5142时使其适用于32位384KHz音频

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/620781/pcm2707c-how-to-make-it-work-for-32bit-384khz-audio-while-interfacing-it-with-pcm5142

部件号:PCM2707C
主题中讨论的其他部件: PCM5142

您好,前成员:
我正在设计一个USB DAC,它可以支持32位384KHz音频。
上述概念流程图是否有效?
Windows 10 Redstone II更新提供了对USB音频2类的本机支持,因此应该可以正常工作
但是
我是否需要其他任何东西(除普通无源组件和精密调节器等)来构建此DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ,如果您在使用PCM2707C时遇到过这样的情况,我会不知道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我没有机会使用PCM2707C,因为我没有从TI得到任何有关PID问题的答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tamojit,

    遗憾的是,您所展示的概念将不起作用,因为PCM2707C与USB音频2级(UAC2)不兼容,最高达384KHz的频率无法工作。 目前,我们没有能够在48kHz采样率以上工作的USB音频设备。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢
    您是否知道任何变通办法? 例如使用S/PDIF或类似的方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tamojit,

    您可以为PCM5142使用不同的I²S源并获得384KHz,但可能需要使用不同的USB接口,因为PCM2707C不支持384KHz。 除了USB外,您还在考虑为您的系统提供哪些类型的输入选项?  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师