请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCM2707C 主题中讨论的其他部件: PCM5142
您好,前成员:
我正在设计一个USB DAC,它可以支持32位384KHz音频。
上述概念流程图是否有效?
Windows 10 Redstone II更新提供了对USB音频2类的本机支持,因此应该可以正常工作
但是
我是否需要其他任何东西(除普通无源组件和精密调节器等)来构建此DAC
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.