Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5411-Q1 您好,
TAS5411-Q1应用原理图中推荐的LC值为15uH + 2.2uF。 客户正尝试更改LC滤波器以用于EMC调试目的。 对于THD性能,15uH + 1uF和10uH + 1uF都可以接受?
1. PVDD 14.4V
2.输出功率4W@8欧姆
此致,
Sam