This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:推荐的输出LC滤波值

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/620881/tas5411-q1-recommended-output-lc--filter-values

部件号:TAS5411-Q1

您好,

TAS5411-Q1应用原理图中推荐的LC值为15uH + 2.2uF。 客户正尝试更改LC滤波器以用于EMC调试目的。 对于THD性能,15uH + 1uF和10uH + 1uF都可以接受?

1. PVDD 14.4V

2.输出功率4W@8欧姆

此致,

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sam:

    LC值由扬声器负载阻抗,所需的频率响应和EMI要求确定。  TI.com上有许多有关d类过滤器设计的文档和工具。  您可以使用建议的值并查看这些值是否满足要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sam:

    我先前的回答是否回答了您的问题?