工具/软件:Linux
TAS5707 没有PWM输出。
我们的董事会目前的评估结果如下:
1,I2C通信正常;
2.开口销始终偏高;
3.源文件:WAV 24位48kHz;
4. MCLK=BCLK:3.06MHz,LRCLK 48kHz;
5.AVDD 3.28V,PVDD 12.2V;
是否有任何其他测试点需要确认才能解决此问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TK您好,
您是否检查 了示波器音频振幅输入上的I2S输入信号(包括MCLK,SCLK,LRCLK和DIN)? 它们看起来是否正常? 能否检查TPA5707输出引脚上的波形? PWM是否旋转? 我想 您可以先播放音频信号来调试此问题。
请检查错误状态寄存器0x02以查看其中是否有任何错误。 寄存器 0x07/0x8/0x09中的音量设置是多少?
请向我展示您的SCH, 我们需要确保没有硬质问题。 同时请向 我们展示您的注册配置文件。
此致,
郑少文
TK您好,
请随时向我发送电子邮件 至shawn-zheng@ti.com。 我们可以在离线状态下进行沟通。
如果您可以向我发送您的注册配置文件和SCH,那将非常有用。
此致,
郑少文