This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TAS5707:TAS5707没有输出音频数据

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/620482/linux-tas5707-tas5707-has-no-audio-data-ouput

部件号:TAS5707

工具/软件:Linux

 TAS5707 没有PWM输出。

我们的董事会目前的评估结果如下:
1,I2C通信正常;
2.开口销始终偏高;

3.源文件:WAV 24位48kHz;

4. MCLK=BCLK:3.06MHz,LRCLK 48kHz;

5.AVDD 3.28V,PVDD 12.2V;

是否有任何其他测试点需要确认才能解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件号:TAS5707

    工具/软件:Linux

     TAS5707 没有PWM输出。

    我们的董事会目前的评估结果如下:
    1,I2C通信正常;
    2.开口销始终偏高;

    3.源文件:WAV 24位48kHz;

    4. MCLK=BCLK:3.06MHz,LRCLK 48kHz;

    5.AVDD 3.28V,PVDD 12.2V;

    是否有任何其他测试点需要确认才能解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件号:TAS5707

     TAS5707 没有PWM输出。

    我们的董事会目前的评估结果如下:
    1,I2C通信正常;
    2.开口销始终偏高;

    3.源文件:WAV 24位48kHz;

    4. MCLK=BCLK:3.06MHz,LRCLK 48kHz;

    5.AVDD 3.28V,PVDD 12.2V;

    是否有任何其他测试点需要确认才能解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好TK! 我假设您也在使用MC57xxPSIA输入板,并且它与用户指南第4页上的布局一样连接? 此外,请确保遵循2.2 软件安装中的每个设置步骤,特别是在GUI上正确选择了设备启用/禁用自动银行开关功能。 此外,还应遵循3.1 将GUI连接到EVM的步骤部分。 本节还重点介绍了重置功能(如果需要)。 另请查看检查所有通道关闭按钮,因为必须取消选中。 如果这不起作用,Shawn将为您提供进一步帮助。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff,感谢您的回复。 我介绍硬件。 我们使用R16 (中国供应商Allwinner的ARM处理器)在我们自己设计的主板上检查了所有这些项目的音箱产品。TAS5707通过I2S与R16连接,MCLK由R16提供。因此,请根据此情况给出您的建议。 非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TK您好,

    您是否检查 了示波器音频振幅输入上的I2S输入信号(包括MCLK,SCLK,LRCLK和DIN)? 它们看起来是否正常?  能否检查TPA5707输出引脚上的波形?  PWM是否旋转? 我想 您可以先播放音频信号来调试此问题。

    请检查错误状态寄存器0x02以查看其中是否有任何错误。 寄存器 0x07/0x8/0x09中的音量设置是多少?

    请向我展示您的SCH, 我们需要确保没有硬质问题。 同时请向 我们展示您的注册配置文件。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩,
    要测试的文件:使用48kHz/2ch/S16_LE的sin wav文件;
    与I2S相关:MCLK=SCLK=2.82MHz,LRCLK=48kHz;DIN有信号但看起来异常;
    寄存器值:0x02=0x0;0x07=0x42,0x08=0x30,0x09=0x30;

    关于SCH,您可以给我发电子邮件吗? 我将向您发送SCH和信号图片。
    谢谢。

    TK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TK您好,

    请随时向我发送电子邮件 至shawn-zheng@ti.com。 我们可以在离线状态下进行沟通。

    如果您可以向我发送您的注册配置文件和SCH,那将非常有用。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢肖恩!

    您好TK! 由于您现在正在处理电子邮件,您是否能够关闭此线程? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩,
    好的,我会将其发送到您的电子邮件中。
    TK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我将结束此对话,并感谢Jeff。
    TK