根据数据表,TPA3255可实现低至2.5W的高功率效率和极低功率级空闲损耗。
但在客户的测试中,怠速损失约为5W。
以下是示意图,请帮助查看是否存在问题? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Robin:
原理图中没有任何错误跳出来的东西,也没有会导致更高怠速损失的东西。 正如Brian所说,电感器的变化会对怠速损耗产生重大影响,具体取决于电感器的属性。 我们以前没有测试过这种特定电感器,但我们有其他电感器的闲置数字。 我附上了我们的电感器测试表。
此主板是否有任何其他问题? 除了怠速损失外,输出是否满足性能数字?
我建议您执行以下测试:
这些测试应显示电感器是否是较高空闲损耗的主要原因,因为默认EVM使用环形电感器获得大约1.5W的空闲损耗。