Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5766M 尊敬的各位:
我对应用中选择的输出滤波器电感器和电容器有一个问题,输出扬声 器额定功率为1W,最大1.5W,输入电压为8~19V,输出电感器和电容器是否可以拆除? 否则,应选择什么参数,您能否给出建议? 此外,它是否与调制方法有关?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.