This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:TAS5766M输出电感器和滤波器选择

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/620258/tas5766m-tas5766m-output-inductor-and-filter-choose

部件号:TAS5766M

尊敬的各位:

 

我对应用中选择的输出滤波器电感器和电容器有一个问题,输出扬声 器额定功率为1W,最大1.5W,输入电压为8~19V,输出电感器和电容器是否可以拆除? 否则,应选择什么参数,您能否给出建议? 此外,它是否与调制方法有关?

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John! 您的问题的答案取决于系统...在低功耗使用情况下,没有其他使系统对EMI敏感的发射电路(意味着没有大开关电源或无线电或类似设备)。 在这种情况下,简单的铁氧体磁珠或铁氧体磁珠+电容器可以取代较大的电感器和电容器组合。 此外,有一个很好的应用说明可帮助您在 www.ti.com/.../sloa119b.pdf上浏览此主题 。另外,还有一个问题是,为什么要为这样的低功率扬声器使用高功率放大器?
    谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    LC滤波器的主要用途是减少D类放大器的电磁辐射(EMI),并 确保高效率输出。

    此外,我们在TAS576xM数据表的第48页上给出了以下建议。

    当扬声器内部 电线较短且电源电压为12 V或更低时,TAS576xM可与小型,廉价的铁氧体磁珠输出滤波器配合使用,对于电线较长或电源电压高于12 V的系统,建议使用LC滤波。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:

    对于电感器和电容器选择,输出功率通常为1W,如果我们考虑到扬声器的电阻为8欧姆,它是否足够用于具有1uF电容器的2.2uH/1A电感器? 考虑到电感器电流,应使用多少电流,是否有准线?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    感谢您的回复,他们之所以要使用TAS5766M,是因为联想在之前的项目中在其笔记本项目中使用了此部件。 我的客户只是想跟进旧的设计。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢John! 我理解。感谢您的支持,如果这回答了您的问题,请随时关闭消息线程。 谢谢,Jeff