This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:数据表中是否存在差异? 请澄清。

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/621157/tlv320aic3104-discrepancy-in-datasheet-please-clarify

部件号:TLV320AIC3104

你好。 我正在尝试从TLV320AIC3104编解码器中获得一些模拟声音。 我在 这里下载了数据表的最新版本(修订版F)。

我相信第18页的功能方框图上有一个错误。 请参阅DAC_R1到LEFT LOP/M的高亮显示路径

此路径表明DAC_R1信号直接连接到LEFT LOP/M驱动器。 未通过混音器。

在第33页上,还有一个图表详细说明了行输出驱动器的输出阶段:

这表明信号DSC_R1连接到输出级混频器的输入,这与前面的图相矛盾。

哪一项是正确的?

我想,如果我想要同时使用耳机和线路输出的DAC输出,我需要将ADC的输出路由到DAC_R1和DACL1,并设置混音器级别。 这是否正确?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rafael,

    第二个图是正确的。 发援会的产出如下:

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a   
      音频应用工程师