This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101某些输入未使用如何处理它们

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/620546/tlv320aic3101-some-input-not-used-how-to-handle-them

在我的设计中,我只 在  MIC1LP/LINE1LP和  MIC1RP/LINE1RP中使用了两个单端输入AUDIO1-In和Audio2-In,我应该如何处理,中的其它输入和输出,例如‘MIC2L/LINE2L/MICDET --MIC2R/LINE2R--- LEFT_RP-LLO+--LEFT_PUMP_-HPLLO-HOL-   ? 你今天能回复我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    未使用的输入可以通过0.47µF CAP与GND进行交流耦合,使用0.1µF CAP也可以。 模拟输出可以保持浮动。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MICBIAS引脚,浮点或  AC耦合到GND?的情况如何?如果输入MIC2L或MIC2R I设计像上面的pic,那样,它是否会产生?µ m的噪声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    对于MICBIAS,您可以将其AC连接至GND,如果不使用,则保持其浮动。 只要从ADC的输入PGA断开输入,就不会有来自MIC2x的噪声感应。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师