主题中讨论的其他部件:TAS5782M,
大家好,音频团队,
我的客户正在使用TAS5782EVM,并且正在考虑再现 第20页数据表中的空闲功耗信息。 尤其是在 24V PVDD,4欧姆负载,768kHz空闲配置中PVDD导轨上的37mA。
在2种不同的配置中,这是在EVM上测量的,其中一 个器件 已启用 (并取消静音) ,在这两种情况下,EVM均显示约120mA PVDD (24V) 电流。 这比所说的高出3倍多一点。
在第一个配置中,EVM连接到PPCMB (Rev F,+4V通过外部电源供电),并使用EVM GUI控制器件的状态。
在第二种配置中,EVM与PPCMB分离,I2C/I2S/3.3V直接从备用电源提供。\
在这两种情况下都使用了4欧姆电阻负载。
我们非常想了解您对PVDD电流消耗为何会比预期高得多的想法。
如果您有任何疑问,请告诉我,谢谢!
此致,
~John