This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782MEVM:空闲模式电流消耗

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M, TAS5782MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/617155/tas5782mevm-idle-mode-current-consumption

部件号:TAS5782MEVM
主题中讨论的其他部件:TAS5782M

大家好,音频团队,

我的客户正在使用TAS5782EVM,并且正在考虑再现 第20页数据表中的空闲功耗信息。 尤其是在 24V PVDD,4欧姆负载,768kHz空闲配置中PVDD导轨上的37mA。

在2种不同的配置中,这是在EVM上测量的,其中一 个器件 已启用 (并取消静音) ,在这两种情况下,EVM均显示约120mA PVDD (24V) 电流。 这比所说的高出3倍多一点。

在第一个配置中,EVM连接到PPCMB (Rev F,+4V通过外部电源供电),并使用EVM GUI控制器件的状态。

在第二种配置中,EVM与PPCMB分离,I2C/I2S/3.3V直接从备用电源提供。\

在这两种情况下都使用了4欧姆电阻负载。

我们非常想了解您对PVDD电流消耗为何会比预期高得多的想法。

如果您有任何疑问,请告诉我,谢谢!

此致,

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John! Andy将跟进您的问题,但您能否也验证配置的增益设置? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    看 着EVM原理图,我发现它填充了20dB增益设置(并且数据表显示规格为26dB)。 我将与客户确认是否已修改。

    有兴趣了解 较低增益设置是否会 导致空闲电流(显著)增加。

    此致,

    ~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Jeff,Andy,

    客户向我指出,EVM原理图和数据表在增益计算方面不匹配。 根据数据表14,填充的(750k和150k)电阻器设置为26 dB增益-与希望复制的空闲电流规格相匹配。

    此致,
    ~John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    EVM原理图中的14dB和20dB增益设置 等同于数据表中的20dB和26dB增益设置。 不同的原因是它们有不同的定义。 我们可以更新EVM原理图以使其保持一致。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    如果我没有记错,第20页上的空闲功耗数据不是使用TAS582MEVM获取的,因为如果用于空闲PVDD电流测量,则该主板需要大量的硬件更改。 让我与我的同事核实一下,了解使用了哪块板以及我们如何获得这些数据。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John! 正如所讨论的,Andy将根据设计团队的反馈与您结束讨论。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    我已与我的同事确认,他使用了另一个板,我们称之为MTS板,以获取第20页上的测量数据。

    在e2e开机自检中,您提到客户尝试了两种不同的配置。 他们是否在第二个配置中删除了EVM上的两个TAS5782M器件之一?  TAS5782M的I2S输入是什么? 由AP提供? 通过i2c发送到TAS5782M的推荐是什么?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    我再次与我的同事确认我们在采集数据时使用了哪种LC滤波器。 它可能与TAS5782MEVM上的LC滤波器不同。 根据我们的经验,不同的LC滤波器可能会导致不同的空闲电流。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    第二个设备没有拆除,但电流高出3倍。 是的,AP提供了I2S。  是否有任何I2C 设置需要密切注意?

    请告诉我们您的同事关于在EVM上实现此闲置规格的最佳方法的反馈。

    谢谢!

    此致,

    ~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John

    遗憾的是,我的同事本周休假后,我还没有收到他的反馈。 现在,我建议您的客户将4.7uF电感器更换为10uF电感器。 他们应该能够看到更好的结果。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John! 此建议是否对您的情况有所帮助? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    感谢您的跟进。 我相信电感器变化 将有助于怠速电流,但是我们仍需要了解数据表中的怠速电流测量的确切设置,以便在此 系统中重新创建。

    此致,

    ~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John! 我认为区别在于,某些DS数据是从测试板(MTS)中提取的,而该测试板不一定像实际EVM那样进行准确配置。 在EVM上很难测量空闲电流,因此在这种情况下,使用了MTS板,并将其配置为:
    频率 LC过滤器
    384K 10uH/0.68uF
    768公里 4.7uH/0.68uF

    音频输入-999dBFS,1kHz

    默认情况下注册,但0x02=0x00将设备置于播放模式。

    Andy,你是否还有其他几点可以帮助John。

    谢谢,Jeff