Other Parts Discussed in Thread: TPA3255
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:TPA3255I计划将TPA3255音频放大器用于特殊应用(非音频) 以0.1 Hz (112瓦)的功率驱动15安培至0.5 欧姆负载。
您认为放大器可以驱动0.5 欧姆的负载吗?
TPA3255输入阻抗为20 k欧姆;增加了470u的耦合电容,可驱动0.1 Hz信号。
但从规格中尚不清楚放大器在如此低频时如何响应
什么是THD?
理论上,D类放大器可以在直流电中工作TPA3255是否具有任何最小频率限制?
谢谢你
Haim