This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255 0.5 欧姆负载15 A 0.1 Hz

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/620407/tpa3255-0-5-ohm-load-15-amps-0-1-hz

主题中讨论的其他部件:TPA3255I计划将TPA3255音频放大器用于特殊应用(非音频)
以0.1 Hz (112瓦)的功率驱动15安培至0.5 欧姆负载。
您认为放大器可以驱动0.5 欧姆的负载吗?
TPA3255输入阻抗为20 k欧姆;增加了470u的耦合电容,可驱动0.1 Hz信号。
但从规格中尚不清楚放大器在如此低频时如何响应
什么是THD?
理论上,D类放大器可以在直流电中工作TPA3255是否具有任何最小频率限制?
谢谢你
Haim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Haim,您好!

    理论上,这应该是可能的,TPA3255的电流限制是每全桥17安培,因此在PBTL模式下,可用峰值为34 A。 您的应用程序看起来需要大约22 A峰值,15 Arms,对于112 Wavg。 但是,我们不会运行低于10Hz的任何测试或表征,如果这是连续输出,则一定要注意热。 所以我不确定性能如何,我将进一步研究这一问题,并向您反馈我的发现。

    Justin