This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122EVM-U:使用USB输入和I2S输入的配置

Guru**** 2926830 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/618116/pcm5122evm-u-configuration-for-using-usb-input-and-i2s-input

部件号:PCM5122EVM-U
主题:PCM5122中讨论的其他部件

您好,

我最近刚买了PCM5122 EVM板。  我将主板连接到我的笔记本 电脑(驱动程序自动安装)。  我打开了一些音乐文件,但我听不到来自左右RCA端口的任何声音。 我附上了配置主板时遵循的说明。 “W3分流除6.7 和14之外的所有引脚”行令人困惑。 这是否意味着将W3中的所有引脚(引脚5-6,7-8和13-14除外)水平连接,或将W3中的所有引脚(TP16,TP7和TP14除外)连接?

此外,您能否告诉我如何配置I2S输入。

谢谢!

Thanh Tien Truong

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们目前正在调查并获得适当的设备和资源来回答这一问题。 设置将需要一些时间,并在您取得一些进展后进行响应和更新帖子