This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:使用1SPW模式时,输出上的电源开/关咔嗒声噪音(步进偏压)。 BD模式下没有问题

Guru**** 2925250 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2, TPA3132D2, TPA3118D2, TPA3116D2, TPA3130D2, TPA3131D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/618064/tpa3128d2-power-on-off-clicking-noise-stepping-bias-voltage-on-the-outputs-when-using-1spw-mode-no-problems-in-bd-mode

部件号:TPA3128D2
主题中讨论的其他部件: TPA3132D2TPA3118D2TPA3116D2TPA3130D2TPA3131D2

我在使用1SPW模式时遇到一些新TPA3128D2实现的问题。 打开设备电源(打开输入)时,我可以听到输出上的咔嗒声,这是指输入上的分步偏置响应。

IC配置为:

600kHz 1SPW
SE输入(参考接地)
2u2F输入耦合盖
1s通电静音
耦合盖之前,输入端的100k "下拉"电阻弱至GND

系统概述:

开机时的卡嗒声如下所示:

打开电源时触摸输入也会产生咔嗒声,如下所示:

如上所述,在使用BD调制时,这一点并不明显。 有什么想法?

此致,

基督教

www.360customs.de

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian:

    您使用的是差分输入模式还是单端模式? 在差分模式下可以缓解杂音。\n如果您必须使用单端模式,请在PCB布局设计中使用伪差分输入。 请确保差速器输入线路对称。 任何不匹配都可能导致杂音。

    DAC输出 和音频放大器输入之间是否存在缓冲器或某些缓冲器?  请勿在TPA3128D2输入之前使用其中任何一个, 因为它们实际上是不必要的,并且可能会导致差分输入不匹配。 您正在使用多少输入电容器? 请使用1uF/0.47uF电容器。

    如果应用设计适合 TPA3128D2,则不会发出任何杂音。 您认为与 BD模式相比,1SPW模式对杂音更敏感。 因为这两种模式之间的输入直流共模电压设置过程不同。

    此致,

    郑少文

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    感谢您的回答。 我确实在伪差速器设计中使用单端模式,因此负输入连接到联轴器盖前面的接地。 差分线路尽可能对称。 这种现象不像没有静音输出的典型的弹出式噪音,而是像在直流偏压被步进时从示波器图解中预期的点击那样的模式。 在未连接缓冲器输入或DAC的情况下进行的测试。 当将源与活动输出级连接时,根本没有任何噪音,但当源关闭其输出级时,单击会发出通知。 (例如在具有省电模式的车载台或蓝牙DAC上)

    目前有4个2u2F电容器。 采用26dB增益(30k输入阻抗)时,f-3dB为2.4Hz。 1uF还应在5.5Hz左右使用f-3dB。 (由于X7R陶瓷降低了直流偏置)根据过去的测量,MLCC容易增加音频带低端的噪音,因此将f-3dB的电压转换为非常低的值具有一定的优势,但这不是问题的一部分。

    设置CM电压时发生了什么情况? 它看起来像是通向最终价值的阶梯。

    有关音频路由,请参阅以下打印内容。 铁氧体磁珠在这里不起任何作用,它们是Z=1000R@100Mhz,最大DCR=1R INP在输入端接100k以支持静态电荷。

    此致,

    基督教

    www.360customs.de

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christian:
    感谢您的详细解释。
    1uF输入电容器无需充电,然后减少通用电压设置时间。 因此,与2.2uF相比,1uF输入电容器的杂音更低。
    我认为您可以尝试在1SPW模式下将杂音最小化的另一种方法是使用SDZ而不是静音来控制设备的输出。 在SDZ操作中,充电电流大于静音。 因此,使用SDZ控制输出可以实现低杂音。
    INP上的100Kohm电阻器可能导致差分输入不匹配。 请确保差速器输入是对称的。
    关于1SPW模式下的直流通用电压设置,它类似于您所描述的楼梯。 通常,只要差速器输入不匹配,它就不会产生爆音。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    谢谢您的回复。 请问100k如何使伪差分对齐比仅负输入的GND连接更不平衡? 伪差分对齐根据定义是不平衡的,是吗? 要使思考更加清晰,请参阅以下实际设置注释:

    如果是开放式输入,则不平衡会比100k高很多,不是吗? 如果我知道源的输出阻抗,是否可以将连接的源与JP7和JP6匹配?

    注意:未显示FAULTZ上拉电阻器

    此致,

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian:

    是的,您的理解是正确的。 从您的SCH来看,我认为100kOhm不应该造成不平衡,很抱歉我的误解-   我无法从PCB布局中很清楚地看到它, 我认为INP和INN存在不平衡。

    如果有任何其他问题或不清楚的地方,请随时告知我。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    感谢您的回答。 总结问题/解决方案:

    -对于给定的输入阻抗30kR,1SPW不能"良好"/无弹出,耦合盖大于470nF

    -高Z铁氧体磁珠不会影响问题/解决方案

    -输入上100k+(分离侧)不会导致不平衡

    -使用SHDN/SDZ而不是在通电时静音有助于设置偏置电压,因为"预充电电流"较高

    -如果使用SHDN/SDZ,则必须正确改变与故障的直接连接

    -在加电时使用静音并保持一定的时间不变时,必须增加静音以降低加电延迟

    -如有可能,请始终使用全差速驱动

    -在为偏置不匹配重新设置输入供电时,上述所有操作都不会改变噪声/弹出性能

    -在驱动输入差速器(TBD)时,行为可能会变得更好

    此致,

    基督教

    编辑:

    这是否也适用于TPA3116D2,TPA3118D2和TPA3132D2? 我怀疑1SPW (TPA3128D2之前)和"混合模式"(TPA3128D2)是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian:

    非常感谢您的精彩总结。 '1SPW mode'(1SPW模式)接近'Hybrid mode'(混合动力模式),但不完全相同。 从 流行性能的角度来看,您可以说它们是相同的,因为流行噪音的原因是相同的。  因此,上面总结的规则也适用于TPA3116D2,TPA3118D2,TPA3130D2,TPA3132D2,TPA3131D2。 但请记住,  避免应用中的弹出问题的最佳方法是使用差分输入模式,并确保差分输入路由上的对称性。

    此致,

    郑少文   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christian! 这是否回答了您的问题? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    感谢您的跟进。 当然,差速器驱动是最好的,但如果产品显示"伪差速器"功能,则应按照数据表中的说明进行工作。 :-)从我们自己的测量中,我们知道TPA31XX在"伪差分"方面的表现比完全差分要差得多。 我不知道为什么数据表中没有清楚地显示这一点,除了静音和SHDN为中间电压电平提供不同的充电时间以及1SPW需要更多延迟时间这一事实。 因此,我们对数据表/应用手册中提供的信息有点不满意,因为流行/噪音问题经常出现,甚至e2e论坛也充满了相关问题。

    目前,我对这些信息很满意(即使有更多的详细问题,即1SPW和混合动力在营销方面的确切区别是什么)。

    此致,

    基督教

    www.360customs.de