This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3123D2:TPA3123D2布局回顾

Guru**** 2353820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3123D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/617393/tpa3123d2-tpa3123d2-layout-review

部件号:TPA3123D2

尊敬的先生:

我们想验证TPA3123D2音频放大器的布局。因此它在EMI-EMC等测试中不会失败。在正常工作条件下也应该正常工作。

e2e.ti.com/.../amplifier-ic.docx

此致

Yogesh

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yogesh:

    我查看了PCB布局图并提出了以下意见:

    1.散热垫通过两条非常细的轨迹连接到GND平面,那么散热性能可能会非常差。 请将散热垫充分连接到GND,以使热量从设备传递到GND计划。 别忘了添加一些免费的VIA, 让热量也从底层流至顶层。 以下 是一个很好的例子。

       

    2,引脚8,9,13,14,23,24为GND,也请将它们连接到散热垫。 这可以在上图中看到。

    3.输出轨迹太薄,因为输出电流可能很高。 请在印刷电路板布局中使用较粗的迹线进行输出。 此外,请确保输出线路对称。

    4.  输出上的重建LC滤波器应尽可能靠近输出端子,以获得最佳EMI性能。

    5.请参阅我们的EVM设计 http://www.ti.com/lit/ug/slou208/slou208.pdf, 这是一个很好的示例。  

     此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Yogesh! 这对您有效吗? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    是的,我们正在进行这方面的工作。 将很快恢复。

    此致,
    Yogesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    是否需要在该放大器的输入端添加Sigma delta滤波器。
    由于按照CODDEC制造商的要求,在其输出中添加sigma delta过滤器非常重要。 由于编解码器输出将直接连接到您推荐的放大器。

    值R = 470E,C = 3300 pF

    您会推荐什么

    此致
    Yogesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好! 您是否有可以帮助Yogesh的建议? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yogesh:
    如果在音频放大器前面使用sigma-detlta DAC,则它们之间需要LPF。 因为sigma-delta DAC将在输出上以更高频率引入高水平噪声。 我认为您正在使用的值(470Ohm/3.3nF)看起来正常。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Yogesh! 这是否回答了您的问题? 谢谢,Jeff