This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:Dterm BL错误

Guru**** 2925110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/616253/tas2557-determ-bl-error

部件号:TAS2557

大家好,

当我使用PPC3创建模型时,它显示"套合错误太高"。

我尝试测试几个扬声器,都是一样的。

 是否有任何错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我将很快回复更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Figueroa

    谢谢,等待您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否使用激光测量BL? 如果是,您是否将其连接到LB2?
    如果您可以发送设置的图片,这将非常有用。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Figueroa:

    请参阅下面的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我认为您的激光配置错误。 如PPC3所述,刻度应为10V/m。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Figueroa

    我是同事Bruce,很高兴给您发邮件!

    我们还使用10V/m刻度设置,但结果仍然错误(它显示的是“测量超出范围”)

    PPC3 也有激光校准污垢,校准PPC3后,我们应该使用1V/m设置。

     我们是否可以进行任何其他测试或检查?

    非常感谢!

    此致,

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Bruce和Arking,

    能否提供电子邮件地址? 以便为您提供激光的配置文件。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Figueroa

    我的电子邮件地址是bruce.lin@wpi-group.com

    Arking的电子邮件地址是 arking.chiu@wpi-group.com

    非常感谢!

    此致,

    Bruce  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题已解决。 问题是由配置文件引起的。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师