This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5624ADDVEVM:TAS5622-TAS5624DDVEVM未5624未输出PWM

Guru**** 2530490 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/617707/tas5624addvevm-tas5622-tas5624ddvevm-not-output-pwm

部件号:TAS5624ADDVEVM
主题中讨论的其他部件:TAS5558

大家好,

客户正在使用 TAS5622-TAS5624DDVEVM。5624。 他的PC是XP系统。

首次通过 Input-USB Board 3将EVM连接到PC时,TAS5558GUI上的IIC地址为0x00A4。

第二次,他拔下USB电缆,然后将其重新连接到PC,TAS5558GUI上的IIC地址为0x6C。

IIC地址正常后,他配置TAS5558GUI并使用通道作为音频输入信号。

 TAS5558GUI配置位于附件中。

通过 示波器,TAS5558的MCLK为12.288M,48K和3M。  但在BTL或PBTL模式下,

 38-41针脚无法输出PWM,这些针脚的电压为0V。  

然后客户获得 PurePath控制台软件。 它是1.16 版本。 但是,无论是在XP还是WIN7上,他都无法将EVM连接到PC

通过  PurePath控制台1.16 版本。

问题1:  为什么第一次IIC地址不是0X6C,而第二次是0x6C?

问题2: 对于TAS5558GUI配置,它们是否正确? 为什么 38-41针脚不能 输出PWM?

问题3:如果客户使用较高版本  的PurePath控制台软件,EVM是否可以连接到PC?

问题4:如果他使用EVM通过 更高版本  的PurePath控制台软件连接到PC,  38-41引脚是否可以 输出PWM?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    你会给我一些建议吗? 客户正在等待我的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    可以有人帮助我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户已解决无法输出PWM的问题。 它是地址配置。

    他还有两个问题。 我完成了一个新的岗位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢米奇。