Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPA6138A2, PCM1789
主题中讨论的其他部件:TINA-TI,, PCM1789
工具/软件:TINA-TI或Spice模型
我尝试将TPA6138A2用作LPF/DIFF到单路和音频放大器。 我严格按照数据表对二级LPF和放大器进行了操作,但输出声音有噪音。 然后,在几天不能使其工作之后,我尝试了TI提供的TPA6138A2仿真。 在这里,模型不会模拟给我以下错误:
组件电流:U2.XU5.XR108.VSENSE
节点:132
部件/端子:.U1 XU 5.45
我的电路随附于此。 我在LPF之前有一个0.5uF电容器,如数据表所示。 此外,放大器的输入处还有1uF。 图中也随附。
TPA6138是否存在任何问题? 我没有看到我在电路上做任何错误。