This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865-Q1:TDM4中的1/128位块与LRCK比不能输出数据

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/617651/pcm1865-q1-not-getting-data-out-with-1-128-bitclk-to-lrck-ratio-in-tdm4

部件号:PCM1865-Q1
主题中讨论的其他部件:PCM1865

您好,

在TDM4中,PCM1865仅以1/256比特克/ LRCK比工作,除了该比外,PCM1865不输出数据。

我需要1/128比特克/ LRCK比。

请帮帮我。

PF时钟配置。

谢谢,顺祝商祺

Vamsikrishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Vamsikrishna,

    TDM模式下的PCM1865操作仅支持频率为 256×FS的BCLK,这是此设备的固定要求,不能更改。 不支持128×FS BCLK操作。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego Melendez,

    非常感谢您的支持。

    频率为256xF的BCLK意味着编解码器为TDM8时钟提供6通道数据和2通道为空,因为PCM1865仅支持TDM6。我是不是对吗?

    谢谢,此致
    Vamsikrishna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Vamsikrishna,

    正确,使用256×FS位时钟时,TDM流中的最大通道数为8 (对于32位数据大小)或10 (对于24位数据)。 PCM1.8654万可配置为流式传输2,4或6个通道的数据,并可与另一个PCM1865共享TDM总线以填充所有可用通道。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego Melendez Lopez,

    非常感谢你的帮助。

    此致
    Vamsikrishna