This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5310:外部时钟

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/617761/pcm5310-external-clock

部件号:PCM5310

你好

我想将 PCM5310 (音频编解码器)与 TAS6424-Q1 (D类音频放大器)结合使用。 没有连接到PCM5310的I2S设备可为内部DAC和ADC提供时钟。
我能否将振荡器连接到引脚51 (SCK6,port-6系统时钟),并保持通道6的其他引脚打开,以便在内部将时钟分配给ADC,DAC和输出(端口1和2),如所附块示意图中所示?

此致,
Christian Rider

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian,

    我认为您描述的应用是可能的,您可以使用SCLK6并将ADC和DAC设置为主设备,以便在内部生成LRCK和BCLK。 PCM5310的端口非常灵活,因此您应该能够将内部生成的LRCK和BCLK输出到任何输出端口。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师