This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1:负载电阻

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1, TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/615347/tpa6211a1-load-resistance

部件号:TPA6211A1
主题: TPA6120A2中讨论的其他部件

您好!  

 TPA6211A1在具有600欧姆负载电阻时是否正常工作?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vladislav,

    TPA6211A1可在负载电阻高于3 Ω 的情况下工作。 但是,我 Ω 输出功率将非常低,具有600 μ A的负载电阻。
    您能否提供有关您的申请的更多详细信息?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jose Luis,感谢您的回答。
    在我的设备的技术要求中,音频输出是具有600欧姆阻抗的耳机。 我想我只需通过LPF将音频编解码器(CS4244)连接到连接器,但我需要一些缓冲区,可能是我的客户改变主意,想要更强大的输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vladislav,

    本设备不能与耳机配合使用。
    我认为TPA6120A2适合您的应用,因为该设备使用高输出阻抗,或者您可以查看  我们耳机放大器的产品文件夹。

    请告诉我你的意见。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jose,  

    它不是常见的耳机,而是"平衡"耳机,我的设计如下所示:

    TPA6211A1适合此设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vladislav,

    我认为你是对的。 TPA6211A1可以适合您的设计。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师