This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:TPA3118D2 Faultz引脚的高电平电压是什么?

Guru**** 2354810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/615882/tpa3118d2-what-is-high-level-voltage-of-tpa3118d2-faultz-pin

部件号:TPA3118D2

你(们)好

我想使用faultz控制tpa3118d2,以及逻辑电平为3.3V的MCU。我 想知道faulttz引脚的高电压是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Navidrct,您好!

    故障是输出引脚。 所以你想通过MCU来监控这个引脚,对吧? 故障针脚的高级电平 与 PVCC电源电平大致相同。

    关于输入控制引脚(AM0~2,静音,SDZ,SYNC,MODSEL), VIH的最小值为2V,VIL的最大值为0.8V。

    此致,

    郑少文   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在另一个主题中,我看到TI的一位员工说Faultz是一个漏极的公司,因此我可以决定什么是高水平的错误?那就不对了?

    您应该将此类内容放在数据表中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Navidrct您好! 感谢您的反馈。 我们确实希望我们的数据表尽可能清晰,因此我们将了解一下这一点。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢

    IM使用tpa31设计新产品,我的原理图即将完成

    所以如果你能告诉我它是开放的还是不开放的,那就太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    你是对的。 TPA3118D2上的FAULTz引脚是漏极开路 ,您可以决定其高电平。

    此致,

    郑少文