This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:如何避免TAS5731M's LC过滤器发出可听见的噪音

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/615909/tas5731m-how-to-avoid-audible-noise-from-tas5731m-s-lc-filter

部件号:TAS5731M

您好,先生:

您是否建议如何避免(或减少) TAS5731M外部LC滤波器发出的噪音? 当客户的系统板和TAS5731M的EVM上的输出功率增加时,我们可以从LC滤波器中听到噪声。  BD调制是否有用?

谢谢,此致,

陈耀恩
2017年05月08日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PSRR_2D00_Open-Loop-Vs-Closed-Loop.pdfHelloWayne!  Alex可以进一步帮助您解决问题,但您使用的是什么配置(BTL,PBTL等);您使用的是什么PVDD源(对于大于18 V的PVDD_x级别的操作,必须通过控制端口寄存器0x10将调制限制设置为93.8 %。) 此外,您的负载是多少?  请特别注意第10节"应用和实施"的设计指南。  此外,通常,BD调制可以帮助您优化过滤器设计。  有关PSRR优化,请参阅随附的。  谢谢,Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    除了Jeff的问题之外,您还能告诉我您正在使用什么输入源吗? 当您说"当输出功率增加时,我们可以感知来自LC滤波器的可听见噪音"时,您如何提高输出功率? 您是否正在播放音频并增大音量?

    最佳,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的关注,Alex和Jeff。 我们使用Audio Precision设备发送正弦波测试信号,并将D类输出连接回具有虚拟负载的Audio Precision设备。 随着输出功率的增加,我们可以从TAS5731M EVM的LC滤波器中听到噪声。 我们断开虚拟负载后,噪音消失了...Wayne Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢韦恩! 从您的回答中,我不确定您是否已设置好或仍有未决问题? 谢谢Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff和Alex。 问题解决了,感谢您的推荐...Wayne Chen