Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5731M 您好,先生:
您是否建议如何避免(或减少) TAS5731M外部LC滤波器发出的噪音? 当客户的系统板和TAS5731M的EVM上的输出功率增加时,我们可以从LC滤波器中听到噪声。 BD调制是否有用?
谢谢,此致,
陈耀恩
2017年05月08日
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../PSRR_2D00_Open-Loop-Vs-Closed-Loop.pdfHelloWayne! Alex可以进一步帮助您解决问题,但您使用的是什么配置(BTL,PBTL等);您使用的是什么PVDD源(对于大于18 V的PVDD_x级别的操作,必须通过控制端口寄存器0x10将调制限制设置为93.8 %。) 此外,您的负载是多少? 请特别注意第10节"应用和实施"的设计指南。 此外,通常,BD调制可以帮助您优化过滤器设计。 有关PSRR优化,请参阅随附的。 谢谢,Jeff