This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1861EVM:PCM1861 GUI问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1861, PCM1861EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/615249/pcm1861evm-pcm1861-gui-problem

部件号:PCM1861EVM
主题中讨论的其他部件:PCM1861

当前的测试PCM1861 EVM存在一个非常奇怪的问题

在连接中,当您按下Connect as PCM186X图标时,在运行Device Found has no FWID后,将出现EVM GUI

当您按Connect as PCM186X图标时,它将成为以下图片

最初图标消失了

所以没有办法调整,请帮助解决问题... ... 谢谢你

附:当前主板可以有音频输入SPDIF输出和声音,指令仅限于CH1,其它功能不可用
   操作系统是Windows10 64

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allan,

    此问题可能与USB-I2X主板固件损坏有关。 PCM1861EVM的FWID是正确 的,因为PPC打开了PCM1861版本的插件。 您应该能够毫无问题地使用PCM1861EVM,因为第二个映像中缺少的选项卡不用于评估PCM1861。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师