您好,TI。
我对噪音有一些问题。
当音频输入为1KHz扁平信号时,
音量上升且AGC已启用,噪音出现如Tic…… 太棒了… TIC。
音量低于限制器级别,然后AGC被禁用,噪音消失。
下图是我的配准设置。
我需要16dB固定增益和9dBv限制器电平。
如何消除此噪音? 这些寄存器设置是否正确?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 ,Jos é Luis。
我附上了测试波形。
正如我提到的,只有在AGC允许的情况下,t... 太棒了… 出现TIC (定期)噪音。
当1Kz音频输入的音量降低且AGC未激活时,噪音消失。
当1Kz音频音量打开且AGC已激活时,会发出噪音。
请告诉我如何消除此噪音。
您好,Jose Luis。
我已经在PVCC线路上测试了去耦合为1uF和10uF。 这不是问题的解决方案。 (他们也有另一个白噪音问题,所以我已经测试了这种方法,然后继续)
点是AGC函数。
此噪音仅在AGC已激活状态下发出。
请参阅下图。
A is输出小于增益限制器电平。 此时不会出现噪音。
B是输出大于增益限制器电平。 此时会发出噪音。
音量控制
A->B:无噪音->出现噪音
b->A:出现噪音->噪音消失
噪音如Tic...Tic...Tic (定期),类似于马跑声音。
此噪音与攻击/保持/释放时间有一定联系?
请检查寄存器设置。
您好,Jose Luis。
我随附了带组件标签的PCB布局文件。
请参阅。
我还附上了噪音声音文件。
此声音文件被记录为升高或降低1KHz的输入源,以便打开/关闭AGC。
在AGC已启用部分,您可以听到tic ... tic等噪音。
此噪音是寄存器设置问题。 因为只有在输出超过限制器级别且AGC已打开时才会出现此噪音。
请重新检查注册设置(注册设置已上传)
我的客户想要以下功能。
1.固定增益16dB
2.限位器级别9dBi。 (防止在输入音量增大时扬声器输出超过3W)
3.输入源是正常的模拟音频信号。
4.输出扬声器为4欧姆扬声器。
你好。 Jose。
感谢您的回复。
我认为您的测试上限不是AGC工作状态。 我的测试结果也是一样的。
但当固定增益设置为高于限幅器级别且AGC已激活时,会发出奇怪的声音。
我使用TPA2028D1 EVM检查了此问题。
我附加了注册设置,硬件设置和奇怪的声音文件。 请参阅。
您可以在 声音文件中听到奇怪的噪音,如tic ... tic ... tic ...(这是周期性噪音)。
此tic..tic...tic声音仅在AGC启动时发出。
如果固定增益设置得较低,则这种奇怪的声音消失。
但限制器音量设置较低(AGC已关闭),这种奇怪的声音再次出现。
在这种情况下,当释放时间设置得更高时,奇怪的声音周期就会改变。
根据较高的结果,我 认为这种奇怪的声音...声音...声音...声音...只发生在AGC打开时。
在声音文件中,您可以在AGC开/关状态更改和释放时间更改时听到奇怪的声音。
e2e.ti.com/.../AGC-Noise-on-1KHz-Tone.m4a
在正常症状下,AGC是否会发出这种奇怪的声音?
如果否,如何调试? 什么是调试点?
请重新检查并帮助我。
谢谢。