This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:在PBTL配置中裁剪输出时出现问题

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/628732/tas5760m-issue-when-output-is-clipped-in-pbtl-configuration

部件号:TAS5760M

您好,

/SPK_FAULT引脚在PBTL配置中,当LC滤波器夹在电源导轨和接地上后的输出信号时被断言为低,但是由于非锁定错误,TAS5760M自动恢复正常操作。
即使用示波器观察MCLK,SCLK和LRCK,时钟似乎也不会停止。
您是否有过类似的经历?
请给我发送电子邮件至我的电子邮件地址,因为我想与您分享详细信息。

<测试条件>
配置= PBTL
PVDD = 24V
负载阻抗= 4Ω Ω
PWM切换频率= 768kHz
采样频率= 96kHz

此致,
加藤

kato-s@clv.macnica.co.jp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kato-San您好! Andy可以帮助您解决计时问题。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff-San,

    感谢您的回复。

    以下是附加信息。
    在PBTL配置中,当LC滤波器后的输出信号被夹在电源导轨和接地导轨上时,如果通过I2C总线访问0x08寄存器,尽管/SPK_FAULT不被断言为低,但仍会检测到CLKE,OCE和DCE (例如:0x01,0x04,0x05等)。
    我期待从Andi-San那里获得信息。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato:

    您能否向我发送一些示波器捕获信息,以便我更好地了解您的问题? 谢谢。
    这是我的电子邮件:andy-liu@ti.com

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San,您好!

    感谢您的回复。

    我已向您发送了一封电子邮件。
    请检查。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在您正在使用电子邮件,我将把它从e2e中移开 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff-San,

    我明白了。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff-San,

    很遗憾,我仍未收到Andi-San的联系。
    因此,请您帮助我解决此问题,因为我明天需要向客户告知根本原因和解决方法?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题已脱机处理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff-San和Andi-San,

    感谢您的持续支持。

    此致,
    加藤