This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2038D1:焊接

Guru**** 2950920 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2038D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/626784/tpa2038d1-soldering

部件号:TPA2038D1

大家好,

为同事发布:

由于焊接TI器件TPA2038D1,我们遇到了产量问题。 由于焊球之间发生焊接桥接,我们注意到此设备上的许多焊接故障。

 

我们制造工厂的SMT工程师进行了根本原因分析,并提到我们的模具设计上的焊珠间隙太近。 这种低间隙会导致回流焊接和短路问题。

 

他们建议修改模具,以增加焊球从0.16 mm 到0.18 mm 之间的间隙。  

 

我查看了TI设计指南(http://www.ti.com/lit/ml/mxbg144b/mxbg144b.pdf).The 提到的焊膏间隙是0.15 mm ,它比我们的设计(0.16 mm)小。 在示例中,所示为用于焊膏的矩形,带圆角。 请告诉我们,在圆形垫上采用圆角设计的矩形垫是否有任何好处?  

 

我们的合同制造工厂的SMT工程师建议将焊膏开口的间距稍微改为0.42 mm ,而不是0.4 mm ,以增加与0.18 mm 的间隙(焊膏开口直径为0.24 mm)。请告诉我们此设备是否适合?  

谢谢!

Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nate,

    我将与我的同事进行磋商,并将很快回来提供进一步的信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    E2E支持此线程。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师