Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA3110D2-Q1 尊敬的各位:
您在数据表第1页中提到了'输出也可完全防止对GND,VCC和输出对输出短路。'
当输出通过 电阻器与GND和VCC短路(< 0.5 ohm)时,连接的扬声器电流是否会增加并发热?
*我们关注 连接的扬声器是否受此设备的保护,以防止短模式。 所以我们认为 没有这种模式。
在实验中,当 输出通过0.5 欧姆和0欧姆对GND和VCC短路时,我们无法在输出扬声器上找到任何电流。
此致,