This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2-Q1:此设备能否保护输出扬声器?

Guru**** 2506585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/628620/tpa3110d2-q1-can-this-device-protect-the-output-speaker

部件号:TPA3110D2-Q1

尊敬的各位:

您在数据表第1页中提到了'输出也可完全防止对GND,VCC和输出对输出短路。'

 当输出通过   电阻器与GND和VCC短路(< 0.5 ohm)时,连接的扬声器电流是否会增加并发热?

*我们关注 连接的扬声器是否受此设备的保护,以防止短模式。 所以我们认为 没有这种模式。

在实验中,当 输出通过0.5 欧姆和0欧姆对GND和VCC短路时,我们无法在输出扬声器上找到任何电流。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yamamoto-san,您提到的保护是TPA3.111万的一部分,它检测到特定故障,然后根据Hi-Z状态基本上关闭输出,这就是您看不到电流的原因。 章节“7.1 ”包含了详细信息,并提供了以下附加信息:7.3 Tm2短路保护和自动恢复功能

    直流电流检测
    –TPA3110D2-Q1通过报告故障引脚上的故障并在检测到直流电流时将放大器输出转至Hi-Z状态来保护扬声器免受直流电流的影响。 必须循环PVCC电源以清除此故障。
    •短路保护和自动恢复
    –TPA3110D2-Q1具有从输出引脚到VCC,GND或彼此之间的短路保护。 如果检测到短路,将在故障针脚上报告,放大器输出将切换至Hi-Z状态。 通过循环SD针脚可以清除故障。

    谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您还有其他问题,Shawn可以帮助您解决。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,山本山,
    我不太理解为什么当输出对GND和VCC短路时,您会看到扬声器上的任何电流。 此设计用于通过避免过大电流通过MOSFET来保护器件。 如果我的理解不正确,请帮助明确。
    此致,
    Shanw Zheng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩-桑,您好!

    感谢您的回答。
    我4Ω 的是,是否有某种模式将OCP输出功率超过2 μ V/2W添加到扬声器,或者检测到DC偏移关闭。
    难道不是因为保护而有这种模式吗?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,山本山,

    4欧姆负载时输出功率为2W,最大输出电流约为1A,这与OC thr相差很远。 因此,在这种情况下,不会触发OC故障。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,山本山,
    如果回答了这个问题,您能否将其关闭? 如果您有更多问题,请告知我们。
    此致,
    郑少文