Other Parts Discussed in Thread: TPA2080D1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA2080D1 大家好。
我在尝试设计TPA2080D1时遇到了问题。
设计条件如下所示。
- VCC = 5 V
- 负载电阻器= 8欧姆(扬声器)
- 音频输入=约1.34V有效值
- 音频输出:约3.8Vrms
- 温度:室温25度
我想知道在上述情况下产出或收益的承受能力。
是否可以检查?
谢谢。
此致。