This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2080D1:TPA2080D1的输出或增益容差问题

Guru**** 2367340 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2080D1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/624496/tpa2080d1-output-or-gain-tolerance-of-tpa2080d1-question

部件号:TPA2080D1

大家好。

我在尝试设计TPA2080D1时遇到了问题。

设计条件如下所示。

  1. VCC = 5 V
  2. 负载电阻器= 8欧姆(扬声器)
  3. 音频输入=约1.34V有效值
  4. 音频输出:约3.8Vrms
  5. 温度:室温25度

 我想知道在上述情况下产出或收益的承受能力。

是否可以检查?

谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,钟

    我将进行测试,并将向您提供更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Jose Luis。



    你尚未回答我的问题。

    我何时可以得到答案?

    谢谢。

    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chun,

    很抱歉我错过了这个主题。 我将对此进行研究,并将很快提供更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chun,

    我注意到此设备具有20dB固定增益。 我在所需的条件下进行了测试,但我获得了3.8Vrms的输出电压和400mV有效值的输入电压。 电压增益的范围约为19.5dB至20.5dB。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师