This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:FS chage中的标准

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/628254/tlv320aic3101-criteria-in-case-fs-chage

部件号:TLV320AIC3101

你好

我的客户在使用TLV320AIC3101的声音复位器/音效器方面已经使用了几年。

最近,在FS更改的情况下出现了问题(一直没有输出)。

客户 正在调查原因,但客户对他们的流程也不是完全自信...

很抱歉 ,这是一个如此复杂的问题,但请您帮助我们吗?

 

查询

1)

请在 附件第2~页查看客户产品的流程。  

除  第2页~ 3页之外,是否有任何其他保留条件?

   您在客户程序中是否有任何问题?

 

2)

您是否 会建议 您的程序(注意事项)      

要更改FS (48K~96K) ?

感谢您的支持。

谨致问候

 

e2e.ti.com/.../flow-of-fs_5F00_change-for-AIC3101.pptx

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibatani-san,您好,

    客户写入的顺序是正确的,但是我看不到ADC和DAC的双速率是否已配置。 ADC和DAC双速率在寄存器7中配置,请与客户确认此寄存器何时配置。 通常,顺序是正确的,在更改器件中的任何采样速率之前,应关闭ADC/DAC以消除任何可能的噪声伪影。 对于这种类型的应用程序,需要注意的一点是,使用PLL时,仅在先禁用PLL时才应更新系数。 您能否提供有关客户遇到的问题的更多详细信息?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    亲爱的Melendez-san

     

    感谢您的回复,很抱歉我的回复延迟了,因为

    我与客户再次面对面交谈过。

    以下是客户===提供的信息 关注。

    请允许我让客户提出其他问题。

    Q1  我在 PLL禁用和PLL设置 之间添加了下一个固件的“等待时间”,但是否没有问题?  我认为是 这样"。见附件

    Q2  如果要保留PLL禁用~ PLL设置的任何标准,请告知。

          

    ===========================

     

    信息- 1.

    其中Dual Rate (Page0 Reg7已设置)为以下值。

    我认为没有问题,但请你提出意见。

     

    DAC/ADC静音,然后关闭电源

    设置I2S从属(--执行此操作,否则PLL无法禁用)

    设置PLL禁用

    设置双速率

    设置P,R,J,D

    SetI2S Master

    设置PLL启用

    等待11毫秒

    ADC/DAC通电,然后取消静音

     

    信息2 什么是客户的问题详细信息

     

    当客户将FS从48kHz更改为96KHz (TLV320AIC3101是I2S主控)时,

    将C55x DSP系统时钟从75MHz更改为120MHz。

    C55x上的音频处理算法取决于AIC3101的输入FS。

    如果WCLK,则BCLK从48kHz变为96KHz,

    DSP系统时钟仍为75MHz,然后DSP处理崩溃 和系统结束。

    因此,客户将WCLK / BCLK设置为停止,等待DSP系统时钟正确出现。

    在以前的型号中,如果客户的DSP系统时钟 相同,则没有问题 。

     

    ===================

     

    再次感谢您的支持。

    此致

     

    e2e.ti.com/.../flow-of-fs_5F00_change-for-AIC3101_5F00_PLL-disable.pptx

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibatani-san,您好,

    感谢您的反馈。 在等待DSP接收不同时钟时添加PLL禁用之间的延迟时间没有问题。 客户的顺序看起来不错,所以我觉得应该没有问题。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Melendez San

    感谢您这么快的回答。

    我会将您的答案告知客户。

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Melendez San

    很抱歉再次打扰你。

    由于客户的询问,请让我再问一次。

     

    问题1.

     为了 保持WCLK/Bck停止,在PLL禁用和PLL之间的等待设置中是否有任何“禁止事项” ?

    (我认为,  除了软件重置:Page0 Reg1. .... 如果我设置了P0R8=80,我应该从初始状态设置全部 )

     

    问题2.

    当我在EVM中检查i2c日志并将 PLL设置为禁用时,i2c日志正在跟随。~~~~

    如果我在GUI中禁用PLL,则建议GUI不仅发送Page0 Rge3 jonly,还发送 Page0 Reg 4~6和Reg 11?

     是否建议这样做?  

    我打算 像EVM一样向客户推荐,但为什么??  

    ~~~~~

    >w 30 03 11 20 00 00

    >w 30 0B 01.

    ~~~~

     

    此致

    e2e.ti.com/.../flow-of-fs_5F00_change-for-AIC3101_5F00_PLL-disable_5F00_Again.pptx

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibatani-san,您好 ,

    感谢您的反馈。  

    问题1:没有特殊要求,但通常应避免将设备的整体配置修改为串行接口设置,复位,ADC/DAC电源等

    问题2:您描述的行为是GUI写入所有PLL系数的结果。 SW中的PLL禁用操作不仅启用/禁用PLL,还更新所有系数。 对于实际术语,只需将'0'写入P0R3的第7位即可禁用PLL是正确的。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Melendez San

    感谢您的快速回答。

    客户理解您的答案。

    请关闭此项

    再次感谢