This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:询问TPA2011噪声基底性能

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/628377/tpa2011d1-asking-for-the-tpa2011-noise-floor-performance

部件号:TPA2011D1

大家好,
客户正在为新项目设计TPA2011。

但我仅测量-83dBV的噪声基准(在A加权时,规格显示噪声输出电压为20uVrms)
请您帮助澄清这一标准是否合理? 我们是否仍然可以改进到-94dBV?
输入最大电压为1Vrms (编解码器)。 扬声器放大器增益为3.14 (2X150K/95.3K)。


客户的噪声浮动规格为-94dB。
但是,客户测量的TPA2011输出噪声浮动仅为-83dB。
TPA2011规格显示,在A加权时,噪声输出电压为20uVrms。
条件:
1. TPA2011输入最大电压是1Vrms的编解码器。
2.扬声器放大器增益为3.14 (2X150K/95.3K)。

请回答以下两个问题:

问:

1.您认为客户的PCB规格是否支持-94dB?

2.什么是TPA2011最大噪声基底性能(以dB为单位)?

以下是客户的SPEC,TPA2011 SPEC和TPA2011示意图。

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    1)如果他们按照放大器数据表中的给定指南构建布局PCB,则可获得大约20uVrms的值。
    2)根据数据表,值约为20uVrms (-91.7dB)。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jose,

    您能否告诉我们在Vcc=5V和3.14 下TPA2011噪声基底性能是什么? (数据表条件:VCC=3.6V,增益为2V/V)在客户的条件下,噪声基板是否更差或更好?

    客户的规格单位是dBV。 我认为20uVrms是-93.98dBV,对吧?

    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,

    您说的对,20uVrms是-93.98dBV。
    我已在所需条件下执行测试。 您可以在下面找到结果。
    通过A加权获得的信号为-87 dBV。

    不使用A加权获得的信号为-85 dBV。

    此致
    Jos é Luis Figueroa  
    Audos应用工程师