This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2012D2:TPA2012

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/628879/tpa2012d2-tpa2012

部件号:TPA2012D2

大家好,

我正在使用TPA2012音频放大器,我们只是通过耳机放大音频,但它们是扬声器的音频输出。如果有任何校正,请检查连接的电路

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Saran,

    我注意到了一些细节。
    我建议您在线路上添加1uF去耦陶瓷电容器,以实现更高频率的瞬变,峰值或数字散列,并将其放置在尽可能靠近设备的位置。
    SDL PIN应绑定到Vdd以正常工作。 您可以参阅放大器数据表中的"关闭模式"部分以了解更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    Audos应用工程师