This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:编程

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/628147/pcm9211-programming

部件号:PCM9211

大家好,

在数据表中,PCM的FS输出为7至192KHz,此FS是否可以编程为16KHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daniel:

    是的,PCM9211支持16KHz的PCM输出采样速率。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Diego
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    这是否意味着PCM9211可以在I2S/PCM输出端口(LRCK,SCKO,Bck,DOUT)上将S/PDIF输入转换为具有16KHz采样速率的PCM?

    巴西

    Matthew Lam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    此外,PCM9211是否具有S/PDIF信号的音量控制?

    此外, 在阅读数据表时,我们看不到TI能够在内部对16kHz进行重新采样。 当仅仅使用ADC作为信号输入时,我们相信PCM输出可以在16kHz上运行。  

    但使用SPDIF输入时,DIR的时钟和整个内部音频通道的其余部分似乎直接从SPDIF信号时钟导出,最高可达216KHz。 如果PCM9211可以进行重新采样并将采样率降低到16kHz,则主输出端口也可以根据我们的要求提供16kHz。 在查看数据表中的结构图时,我们只是看不到任何可以执行此操作的重新采样单元。

    您能否检查主输出端口PCM时钟频率是否可以固定为16kHz (在主或从模式下),通过执行重新采样,SPDIF输入信号提供的时钟频率是多少?

    谢谢。


    巴西
    Matthew Lam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    抱歉,下面是有关我们问题的更多详细信息,

    在阅读数据表时,我们看不到PCM9211能够在内部对16kHz进行重新采样。

    当仅仅使用ADC作为信号输入时,我们相信PCM输出可以在16kHz上运行。 但使用SPDIF输入时,DIR的时钟和整个内部音频通道的其余部分似乎直接从SPDIF信号时钟导出,最高可达216KHz。

    如果PCM9211可以进行重新采样并将采样率降低到16kHz,则主输出端口也可以根据我们的要求提供16kHz。 在查看数据表中的结构图时,我们只是看不到任何可以执行此操作的重新采样单元。

    您能否检查并确认主输出端口PCM时钟频率是否可以通过重新采样独立地定义为16kHz (在主或从模式下) SPDIF输入信号提供的时钟频率?

    谢谢。
    巴西
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Matthew,

    首先 ,欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注!

    您的注释是正确的,此设备支持16KHz PCM输出,但此采样速率未在内部配置或重新采样,它是从S/PDIF源时钟或ADC配置导出的。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    感谢您的回复。 那么,S/PDIF能否生成16KHz的采样? 如何实现?

    巴西

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Matthew,

    在S/PDIF协议中,采样速率是从信号本身中提取的,因此应从S/PDIF源设备提供16KHz采样速率。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师